Renesas Synergy™

FAQ 1011192 : RH850ファミリのマルチコアデバイスを使用した場合のプロジェクト作成やデバッグ機能について教えてください。

Q: 質問

RH850ファミリのマルチコアデバイスを使用した場合のプロジェクト作成やデバッグ機能について教えてください。


A: 回答

下記ドキュメントを参照ください。

※下記ドキュメントはマルチプロジェクト用です。
シングルプロジェクト用は準備中です。

  1. RH850 マルチコア環境用チュートリアル(デバッグ編):r20ut3068
  2. RH850 マルチコア向けプログラミング概要編:r20ut3069
  3. RH850 マルチコア環境用チュートリアル(ビルド編):r20ut3070

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください