Renesas Synergy™

FAQ 1004561 : 許諾コピー数とは何ですか?

Q : 質問

許諾コピー数とは何ですか?


A:回答

許諾コピー数とは、同時に使用できるPCの台数のことです。
たとえば、許諾コピー数が5台の場合、CubeSuiteをインストールしたPCを同時に5台まで動かすことができます。
ただし、リアルタイムOSに関しては、契約書を参照してください。

 

適用製品

統合開発環境 CubeSuite
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください