Renesas Synergy™

FAQ 1000621: 統合開発環境CS+の同じファミリのデバイスへの変更

Q : 質問

CS+で構築した既存のプロジェクトを、同じファミリの他のデバイス用のCS+のプロジェクトとして使用する方法を教えてください。


A : 回答

同じファミリの同じビルド・ツールで他のデバイスに変更する場合、プロジェクト・ツリーでマイクロコントローラ・ノードを選択したのち、右クリックメニューの[マイクロコントローラを変更...]を選択して、変更するデバイスを指定してください。


これにより、デバイス変更前プロジェクトのビルドオプション設定などを引き継ぐことができます。
詳細は、こちらを参照してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください