Renesas Synergy™

FAQ 1010392 : CubeSuite+の起動時間が遅いのですが、起動時間を短縮する方法はありませんか?

回答

CubeSuite+V1.02.00以降を使用している場合、次の方法で不要なプラグインの起動を行わない設定にし、CubeSuite+ の起動時間を短縮することができます。

CubeSuite+の[ツール]メニュー->[プラグインの管理...]を選択し"プラグインの管理ダイアログ"を表示し、"基本機能" タブおよび"追加機能"タブからプラグインのチェックを外してください。

詳細はこちらから以下のマニュアルを参照ください。
CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 起動編
付録A ウインドウ・リファレンス
プラグインの管理ダイアログ

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください