Renesas Synergy™

FAQ 1004546 : PM+で使用したデバイス・ファイルは、CubeSuiteやCS+でも使用できますか?

Q : 質問

PM+で使用したデバイス・ファイルは、CubeSuiteやCS+でも使用できますか?


A:回答

いいえ、使用できません。
CubeSuiteやCS+では、それまでのデバイス・ファイルの形とは異なり、以下のファイルを一緒にインストールする形となります。

  • デバイス依存情報ファイル
  • デバイス依存情報一覧ファイル(CubeSuiteのみ)


上記のファイルは、マイコンの品種ごとに分かれており、CubeSuiteまたはCS+のアップデート・マネージャで追加することができます。 アップデート・マネージャを起動すると、デバイス依存情報に追加すべきものがある場合、デバイス依存情報の項に表示されます。

なお、CubeSuite全バージョンおよびCubeSuite+ V1.02.00 未満をご使用されている場合、アップデート・マネージャを使用するには、ライセンス・キーの追加が必要となります。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
統合開発環境 CubeSuite
PM+
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください