Renesas Synergy™

FAQ 1009860 : CS+ プロジェクト作成時のSFR定義名が分かりません

Q : 質問

CS+で、プロジェクトを作成しましたが、デバイスの特殊機能レジスタ(SFR)が定義されているヘッダファイルが見つからず、SFRの定義名が分かりません。


A : 回答

CS+ for CA,CXでは、SFRはデバイス依存情報ファイル(DIF)というバイナリ形式のファイルで定義されているため、定義自体を ユーザは参照できません。

SFR名は各デバイスマニュアルのハードウェア編、"特殊機能レジスタ(SFR:Special Function Register)"項に掲載されている"SFR一覧"の"略号"を使って定義しています。デバイスマニュアルを参照してください。

なお、CS+ for CC では、プロジェクト作成時に、SFR名を定義したiodefine.hファイルを生成します。

 

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください