Renesas Synergy™

FAQ 1010776 : 統合開発環境 CS+ 無償評価版に試用期限や使用制限はありますか?

Q: 質問

 統合開発環境 CS+ 無償評価版に試用期限や使用制限はありますか? 


A: 回答

無償評価版の試用期限はありませんが、各MCUにより以下の使用制限があります。

MCU 使用制限
V850ファミリ 生成できるプログラム・サイズは、256KBまでです。
RH850ファミリ リンクサイズを256Kバイト以内に制限しています。
RXファミリ リンクサイズを128Kバイト以内に制限しています。
RL78ファミリ(CC-RL) リンクサイズを64Kバイト以内に制限しています。
RL78ファミリ、78K0R、78K0(CA78K0R、CA78K0) 使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KBと内部RAMに制限しています。

詳細、および製品版と評価版の違いについては評価版ソフトウェアツールページを参照ください。

 

適用製品

評価版ソフトウェアツール
CS+ (旧 CubeSuite+)
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
V850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください