Renesas Synergy™

FAQ 1011204 : e² studioにコンパイラをインストールしたり、コンパイラを更新するには?

Q: 質問

e² studioにコンパイラをインストールしたり、コンパイラを更新するには?


A: 回答

コンパイラとe2 studioは別製品です。e2 studioのアップデート機能はeclipseプラグインを更新するもので、コンパイラ等外部のプログラムには適用されません。
下記のサイトからそれぞれ必要なコンパイラ製品を入手し、インストールしてください。

[コンパイラ製品の入手先]

ルネサス製コンパイラ製品はこちらからダウンロードしてください。

GNUコンパイラはこちらのサイトから入手できます。
https://gcc-renesas.com/ja/

注: ダウンロードするにはいずれもユーザ登録が必要です。登録は無料です。

 

関連FAQ

FAQ 3000099 : e² studioでツールチェーンを使えるようにするには 

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください