Renesas Synergy™

FAQ 1011327 : デバッガ接続失敗のエラーが出ます。

Q: 質問

デバッガ接続失敗のエラーが出ます。 


A: 回答

以下の設定に問題があるかもしれませんので、ご確認ください。

  • ボードへの電源供給設定が不整合な場合
    「デバッグ構成」→ 「Debugger」タブの「Connection Settings」で、エミュレータからの電源供給を「はい」にした場合は、外部電源の接続が検出されると安全上の理由でエミュレータは接続を切ります。

     

  • RX64Mなど、RX v2 アーキテクチャコアのデバイスを御使用の場合は以下のパラメータが必要です。
    「デバッグ構成」→ 「Debugger」タブの「GDB Settings」で、 「GDBコマンド」のパラメータに "-rx-force-v2" を追記してください。

    注: プロジェクトエクスプローラviewのコンテクストメニューからデバッガを起動した場合などにデバイス専用パラメータが入らない事があります。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください