Renesas Synergy™

FAQ 1010979 : CS+で購入済のRXファミリ用 C/C++コンパイラライセンスは、e² studioで使用できますか?

Q: 質問

CS+で購入済のRXファミリ用 C/C++コンパイラライセンスは、e² studioで使用できますか?

 


A: 回答

CS+もしくはCubeSuite+に含まれるRXファミリ用 C/C++コンパイラのメジャーバージョンが一致するRXファミリ用 C/C++コンパイラであれば、お持ちのライセンスで e² studioをご使用いただけます。
例えばCubeSuite+に含まれるコンパイラのバージョンがV2.00.01であれば、V2.xx.xxのRX C/C++コンパイラはライセンスが利用できますが、V3.xx 以降はご利用になれません。
ツールチェインを追加する方法:

以下の手順でCS+ または CubeSuite+ ツールチェインをe² studioでご利用できます。

  1. ツールバーの[未登録ツールチェインの追加]ボタン、もしくは、[ヘルプ]メニュー→[Renesasツールチェーンの追加]で「Renesasツールチェーン管理」設定を開く。

  2. 該当するツールチェインをチェックする。
    目的の製品が表示されていない場合は[追加]ボタンを押し、インストール先のフォルダを指定してください。


RXコンパイラの場合、CS+ および CubeSuite+ツールチェインのデフォルトのインストールフォルダは以下のとおりです。


  CS+: C:/Program Files/Renesas Electronics/CS+/CC/CC-RX/バージョン番号
  CubeSuite+: C:/Program Files/Renesas Electronics/CubeSuite+/CC-RX/バージョン番号

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください