Renesas Synergy™

FAQ 1006395 : 増幅用トランジスタでは、ターンオン時間とターンオフ時間はどのくらいですか。

増幅用トランジスタはスイッチング用ではないので、ターンオン時間とターンオフ時間を規定していません。スイッチング特性が必要な場合は、スイッチング用のトランジスタをご使用ください。

 

適用製品

高周波増幅用小信号バイポーラ
一般増幅用小信号バイポーラ
一般用バイポーラパワー
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください