Renesas Synergy™

FAQ 3000253 : マウスホイールで設定項目が変更される(コード生成、PDG)

Q: 質問

コード生成、PDGでマウスをホイールするだけで設定項目が変更されてしまいます。


A: 回答

Windowsメニューより 設定→マウスで表示される項目「ホバーしたときに非アクティブウィンドウをスクロールする」をオフにしてください。

 

適用製品

コード生成支援ツール

PDG

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください