Renesas Synergy™

FAQ 3000254 : PDGで作成したプロジェクトの登録方法(e² studio)

Q: 質問

PDGで作成したプロジェクトをe² studio V6.xに登録する方法

A: 回答


下記の方法で登録してください。

1. e² studio V6.xでプロジェクトを作成する

FAQ3000254-1.PNG
2. PDG2でプロジェクトを作成する。
その際、ディレクトリの指定をe² studioで作成したプロジェクトのsrcフォルダにする。
3. PDG2で設定を行ったあと、「e² studioプロジェクトの設定」を実行
4. e² studioプロジェクトにソースが登録される。
5. e² studioプロジェクトからintprg.c, vecttbl.c を消去する。

FAQ3000254-2.PNG
6. e² studioプロジェクトのincludeの i_src を手動で追加
7. e² studioプロジェクトのlinker入力に rpdlライブラリを手動で追加

FAQ3000254-3.PNG
8. e² studioプロジェクトのプロパティ → C/C++ビルド → 設定 → common CPU → 「double型およびlong double型のfloat型への変更を抑止する」にチェックする

FAQ3000254-4.PNG
9. プロパティ → C/C++ビルド → 設定 → Linker → セクション FIXEDVECTを0xFFFFFFD0へ変更

FAQ3000254-5.PNG

適用製品

e² studio
コード生成支援ツール
PDG
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください