Renesas Synergy™

FAQ 3000252 : E0202003エラー(CS+)

Q: 質問

CS+でプロジェクト保存するとエラー(E0202003)が発生します。対処法を教えてください。

E0202003プロジェクトの保存に失敗しました。
「エラーの直接原因」
種類'System.OutOfMemory.Exception'の例外がスローされました。
3000252.png

A: 回答

CS+ でプロジェクトを保存するとエラーになるときがあります。その際は、下記のどちらかの対処方法をとって試してみてください。

  • コード生成プラグインを外す
    ツール → プラグインの管理 → コード生成プラグイン、端子配置プラグインのチェックを外す

  • 不要なサブプロジェクトを消去する
    サブプロジェクト+コード生成プラグインはメモリの多くを消費します。使っていないサブプロジェクトを消去してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください