Renesas Synergy™

FAQ 2000457 : 高速DTC転送を使ったチェイン転送を行う場合、SFR領域の高速専用コントロール・データの設定のみでいいですか?

高速DTC転送は、SFR領域の高速専用コントロール・データの情報を元に転送を行いますが、チェイン転送はRAM領域のコントロール・データの情報を読み出してデータ転送を行います。
そのため、高速DTC転送でチェイン転送を行う場合、SFR領域の高速専用コントロール・データとRAM領域のコントロール・データを両方設定する必要があります。

 

適用製品

RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
RL78/G14
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください