Renesas Synergy™

FAQ 2000473 : 電気的特性にSTOPモード時のメモリ保持特性が記載されていますが、STOPモード以外においても、保持電圧の範囲であればメモリ内容は保持されると考えてよいでしょうか?

STOPモード以外における、メモリ保持電圧は、動作保証範囲の電源電圧と同じです。STOPモード時のデータ保持電圧は、動作保証範囲内の電源電圧でSTOPモードに遷移し、その後、電源電圧をデータ保持電源電圧の範囲まで下げ、再度動作保証範囲内の電源電圧に上げます。その後、STOPモードを解除した場合でも、STOPモードに遷移した際のメモリのデータを保持していることを示しています。なお、LVD回路によるリセットや、外部リセットが発生した場合、メモリ(RAM)は不定です。

 

適用製品

RL78/F12
RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
RL78/D1A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください