Renesas Synergy™

FAQ 2000451 : 非搭載の端子のポート関連レジスタのビットは設定する必要がありますか?

非搭載の端子のポート関連レジスタ(例えばP0レジスタのP00ビットは存在するが、P01~P07ビットが存在しない場合等)は、基本的に設定不要です。書き込み場合は初期値を書いてください。ただし、ご使用製品のユーザーズマニュアルを参照し、必要に応じて値を書いてください。

 

適用製品

RL78/F12
RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
RL78/D1A
RL78/G13
RL78/G14
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください