Renesas Synergy™

FAQ 2000453 : DTC転送中に、転送中の起動要因よりも優先順位が高い起動要因が発生した場合、DTCの動作はどうなりますか?

DTC転送中に、転送中の起動要因よりも優先順位が高い起動要因が発生した場合、転送中のDTC転送が完了するまで新たに発生したDTC起動要因を保留します。DTC転送完了後、保留した起動要因のDTC転送を開始します。

 

適用製品

RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
RL78/G14
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください