Renesas Synergy™

FAQ 2000454 : DTC転送中に、複数の起動要因が発生した場合、DTCの動作はどうなりますか?

DTC転送中に、複数の起動要因が発生した場合、転送中のDTC転送が完了するまでに発生した起動要因は保留します。転送中のDTC転送完了後、保留した起動要因の内、優先順位が高い方から順に転送を開始します。

 

適用製品

RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
RL78/G14
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください