Renesas Synergy™

FAQ 2000468 : シリアル・アレイ・ユニット(SAU)をUARTモードで使用している時に、受信エラーが発生すると、転送完了割り込みは発生しますか? また、受信エラーが発生した時の受信データはシリアル・データ・レジスタmn(SDRmn)に格納されますか?

受信エラーが発生しても転送完了割り込みは発生します。
なお、シリアル・データ・レジスタmn(SDRmn)には、受信データが格納されるため、必ずSDRmnの読み出しを行い、データを破棄してください。また各エラー・フラグを判定し、お客様仕様に合わせた処理を実施してください。

 

適用製品

RL78/F12
RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
RL78/D1A
RL78/G13
RL78/G14
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください