Renesas Synergy™

FAQ 2000470 : A/Dコンバータの基準電圧としてAVREFP, AVREFMを使用した場合、それぞれの端子間にバイパスコンデンサを接続した方がよいですか?

ノイズ対策としてAVREFP-AVREFM間にコンデンサを接続することは有効です。推奨値はありませんが、コンデンサを接続する場合は、VDD-VSS間(電源ライン)に接続するコンデンサ(0.1μF程度)以下の容量にしてください。

 

適用製品

RL78/F12
RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
RL78/D1A
RL78/G13
RL78/G14
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください