Renesas Synergy™

FAQ 2000471 : RAM-ECC機能のビットエラー検出フラグ(DBERR)が1(2ビットエラーあり)の状態で、新たに1ビットのビットエラーを検出した場合、DBERRビットは変化しますか?

ビットエラー検出(1ビット)によりDBERRビットは0に変化します。

 

適用製品

RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください