Renesas Synergy™

FAQ 2000472 : オンチップ・デバッグ・オプション・バイトで「オンチップ・デバッグ動作許可」に設定し、通常動作モードで動作させた場合、RAM-ECC機能は動作しますか。

「オンチップ・デバッグ動作許可」に設定していても、通常動作モードの場合(オンチップ・デバッガと未接続)、RAM-ECC機能は動作します。 

 

適用製品

RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください