Renesas Synergy™

FAQ 3000251 : E1セルフチェックエラーについて(Error 2230)

Q: 質問

E1エミュレータのセルフチェックを行ったところ、エラーが発生します。(Error 2230)
E1エミュレータの故障でしょうか?


A: 回答

Error 2230はE1エミュレータの故障を示すエラーの中でも事例の多いエラーです。

Error 2230はユーザインタフェース部のエラーで、E1エミュレータ本体もしくはユーザインタフェースケーブルが故障している可能性があります。

修理依頼については、弊社取扱店もしくは特約店にご連絡願います。

【特約店・取扱店一覧】
https://www.renesas.com/ja-jp/support/contact/contact-sales.html

 

適用製品

E1エミュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください