Renesas Synergy™

FAQ 3000250 : Q0140035メッセージ(RFP/PG-FP5/PG-FP6)

Q: 質問

Renesas Flash Programmer(RFP)/PG-FP5/PG-FP6をインストール/アンインストール時に、下記メッセージが表示されます。
対処方法を教えてください。

Q0140035
インストール先のフォルダにある以下のアプリケーションが起動中です。
アプリケーションを終了してから、[再試行]クリックしてください。
アプリケーションは通知領域(タスク・トレイ)にアイコンを表示している場合があります。
  -*****.exe etc

A: 回答

Renesas Flash Programmer(RFP)/PG-FP5/PG-FP6/CS+(ラピッドスタート含む)が、起動(ラピッドスタート常駐) していると発生します。
Windowsのタスクトレイにある各アイコンを右クリックして終了をしてください。

 

適用製品

Renesas Flash Programmer
PG-FP6
PG-FP5
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください