Renesas Synergy™

FAQ 3000246 : ITRON契約におけるマイコン種類の品種の意味

Q: 質問

ITRONの契約上使用できるマイコンの種類は、品種ごとに契約しなければならないありますが、品種というのはどこで区切るのですか?


A: 回答

ITRONのライセンス契約は、1デバイス、1用途(セット)に限定しており、
品種は基本的にはデバイスで区切っております。

適用製品

RI600V4
RI600PX
RI78V4 V2
RI850V4 V2
RXファミリ
RL78ファミリ
RH850ファミリ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください