Renesas Synergy™

FAQ 3000242 : RX651用のFIT対応RI600V4、RI600PXサンプルプロジェクト

Q: 質問

RX651用のFIT対応RI600V4/RI600PXサンプル・プロジェクトはありますか?


A: 回答

RX65N用のFIT対応RI600V4/RI600PXサンプル・プロジェクトが利用できます。
RX65NとRX651の違いはEthernet, EDMACの有無だけなので、上記サンプルはRX65NとRX651で共通になります。
デフォルトはRX65N用なのでRX651用にする場合は、
r_bsp_config.hでマクロBSP_CFG_MCU_PART_GROUPの値を0→1に変更します。

 

適用製品

RI600V4
RI600PX
RXファミリ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください