Renesas Synergy™

FAQ 3000237 : annualライセンスの複数ライセンス製品のライセンス取得コードの数(CC-RH、CC-RX、CC-RL)

Q: 質問

annualライセンスのコンパイラ製品には、複数ライセンスがまとまったものがあります。
製品に同梱されるライセンス取得コードは、1つなのでしょうか?それとも、ライセンス数分なのでしょうか?


A: 回答

複数ライセンス製品の場合には、ライセンス取得コードは、ライセンス数分同梱されています。

  • 5ライセンスのコンパイラ製品の場合:5個のライセンス取得コードです。
  • 10ライセンスのコンパイラ製品の場合:10個のライセンス取得コードです。
  • 20ライセンスのコンパイラ製品の場合:20個のライセンス取得コードです。

個々のライセンス取得コードごとに、当社ホームページに登録してご使用いただきます。有効期間は、個々に初回登録した時点から、それぞれ1年間です。

 

適用製品

RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください