Renesas Synergy™

FAQ 3000245 : 「評価版」と「Trial版」の違いについて

Q: 質問

「評価版」、「量産版」の他に、「Trial版」がありますが、「評価版」と「Trial版」は同じものでしょうか?


A: 回答

評価版は、試作製品を開発することができるライセンスです。
リアルタイムOSを組み込んだ試作製品の数量に制限はありませんが、試作製品の開発目的に限定されます。

Trial版は、量産版/評価版に使用制限を加えている版で気軽に製品の機能や性能を評価できるものとなっております。ただし、お問い合わせ窓口を含め一切サポートを提供しておりません。

適用製品

RI600V4
RI78V4 V2
RI850V4 V2
RXファミリ
RL78ファミリ
RH850ファミリ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください