Renesas Synergy™

FAQ 3000244 : RI850V4 V2のサンプル・プロジェクト(CS+用)で、iodefine.hをインクルードするとビルド・エラーになる

Q: 質問

RI850V4 V2のサンプル・プロジェクト(CS+用)で、iodefine.hをインクルードするとビルド・エラーになる場合がある。


A: 回答

「CC-RH(ビルドツール)」のプロパティの[I/Oヘッダ・ファイル生成オプション] タブで、以下の設定を変更してください。

  1. 「μITRONを考慮した定義を出力する」:
    「いいえ」→「はい(-uitron=on)」
  2. 「ビルド時にI/Oヘッダ・ファイルを更新する」:
    「はい(デバイス・ファイルのみチェック)」→「はい(デバイス・ファイルとプロパティをチェック)」

適用製品

RI850V4V2
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください