Renesas Synergy™

FAQ 2000425 : 拡張されたRX65N/RX651のラインナップにはどのような機能を搭載していますか?

新製品のMCUは産業用制御システムとネットワーク制御システム向けにTrusted Security IP(TSIP)、信頼性の高いエンハンスド・フラッシュ機能、Human Machine Interface(HMI)を搭載しています。

 

適用製品

RX65N, RX651
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください