Renesas Synergy™

FAQ 2000426 : 新しいRX65N/RX651のターゲットとするニーズは何ですか?

産業用IoT(IIoT)のエンドポイントで動作するデバイスの増加により、セキュアなオンザゴー・ファームウェア・アップデートなどのセキュアなネットワーク・コネクティビティと信頼性に対するシステム・メーカーのニーズが増大しています。

新製品のRX65N/RX651デバイスは進化するセキュリティや再プログラム可能性に対するニーズをサポートしており、暗号アルゴリズム検証(CAVP)認証で実証されているように、市場の他のソリューションをはるかに凌駕するセキュアで安定した統合型ソリューションの開発のために統合型TSIP、エンハンスド・フラッシュ・プロテクト機能などの先進技術を提供します。

同様に、これらのセキュリティ機能の進歩は、セキュアなネットワーク通信を通じて現場でのシームレスなフラッシュ・ファームウェア・アップデートを可能にします。

 

適用製品

RX65N, RX651
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください