Renesas Synergy™

FAQ 2000428 : 安全なネットワーク接続と信頼性(オンザフライファームウェアのアップデートを含む)を実現させるために、新しいRX65N/RX651 MCUはどの様な機能を搭載していますか?

TSIPの新MCUへの統合により、システム制御エンジニアは以下の3つの新機能を組み合わせ、デバイス動作に対して高い「ルートオブトラスト(信頼の起点)」レベルを実現できます。

oTSIPによる暗号化キーの保護
oTSIPの一部としてAES、3DES、SHA、TRNGなどの暗号化ハードウェア・アクセラレータの統合
oフラッシュ・エリアによるブートコード保護

 

適用製品

RX65N, RX651
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください