Renesas Synergy™

FAQ 2000393 : R0K5RX231D000BRの回路図等は提供可能ですか?

① 下記URLより「r0k5rx231d000br_files_j0111.zip」をダウンロードしてください。
https://www.renesas.com/ja-jp/software/D3017108.html

② キットの箱に同梱されているリリースノートに記載されているパスワードを入力し
zipファイルを解凍してください。
※ フォルダに「r01an2586jj0102_rx231.pdf」が格納されております

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください