Renesas Synergy™

FAQ 2000424 : RX65N/RX651はどのようなアプリケーションをターゲットとした製品ですか?

産業用オートメーション、ビルディング・オートメーション、スマートメータ・システムで動作するコネクテッド・デバイスの先進的なセキュリティ・ニーズに対応する製品です。

 

適用製品

RX65N, RX651
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください