Renesas Synergy™

FAQ 2000429 : ネットワーク接続性とHMI機能の最適化を行ったとのことですが、どの分野に向けた最適化なのでしょうか?最適化を行ったことで実現できることは何ですか?

ルネサスはコネクテッド産業環境向けに新しいRX65N/RX651 MCUを最適化しました。
新MCUは以下を可能にするネットワーク・コネクティビティとHMIサポートを提供します。

o工場の内外から機械の動作状態を監視
o生産指示の変更のためにデータを交換
o機器設定更新のためにMCUのメモリを再プログラム

 

適用製品

RX65N, RX651
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください