Renesas Synergy™

FAQ 2000430 : IoTエッジデバイスまたはシステム制御アプリケーション開発のために、設計技術者は何を要求されますか?また、RX65N/RX651はその要求に対して何を提供できますか?

設計エンジニアはIoTエンドポイント・デバイスやシステム制御アプリケーションへの小型薄膜トランジスタ(TFT)ディスプレイの統合を頻繁に求められています。こうしたディスプレイはユーザーに対し、最新の低コストHMIを通じた機器挙動監視を可能にします。
RX65N/RX651は先進グラフィック機能と高性能アプリケーションのための組み込みTFTコントローラと統合型2Dグラフィック・アクセラレータを搭載していることから、こうしたディスプレイの制御に最適です。WQVGAディスプレイ・サイズの選択により、大型640kBオンチップRAMのディスプレイ・フレーム・バッファとしての使用が可能になり、外付けRAMを不要にし、コストを最適化します。

 

適用製品

RX65N, RX651
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください