Renesas Synergy™

FAQ 2000431 : 産業用アプリケーションに求められる要件は何でしょうか?新しいRX65N/RX651 MCUは、求められる要件を実行できますか?

産業用アプリケーションは他のIoTデバイスに比べ、長期間の動作向けに設計されており、現場でのファームウェア・アップデートなどのユニークで時に技術的課題の大きい要件への対応が求められます。
新製品のRX65N/RX651 MCUはバックグラウンドオペレーション(BGO)とSWAP機能をサポートするデュアルバンク・フラッシュ統合を実現しており、システム制御機器メーカーとネットワーク制御機器メーカーによるセキュアで信頼性の高いインフィールド・ファームウェア・アップデートを容易にします。

 

適用製品

RX65N, RX651
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください