Renesas Synergy™

FAQ 2000433 : 開発環境は整備されてますか?

ルネサスは堅牢性の高いRXツール・インフラを拡張しており、エンジニアの開発作業の迅速な開始をサポートします。新しいEnvision Kitは評価環境を提供し、エンジニアによるMCU性能の容易な評価と独自ソフトウェアの開発を可能にします。新しいRX65N Renesas Starter Kit (RSK)にはMCU、ディスプレイ、オンチップ・デバッガ、試用Renesas Cコンパイラ、統合開発環境(IDE)を備えた開発ボードが含まれており、エンジニアにとって迅速な評価と開発が可能になります。

また、RXユーザーに対しては、ディスプレイ・ソリューション設計を容易にするGUI(グラフィカルユーザーインタフェース)ツールなど、エコシステムが提供する他のパートナー・ツールも用意されています。アライアンス・パートナーのGUIパッケージは、RX651/RX65Nデバイス関連のサポートをお客様に提供します。

 

適用製品

RX65N, RX651
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください