Renesas Synergy™

FAQ 2000354 : 静電容量を数値化する際のサンプリング周期はどのように決定しているのですか?

Workbench6 Ver.1.06.00.01以前では、0.5MHz、1MHz、2MHz、4MHzのいずれかに
自動設定するようになっております。
周波数はタッチ部の静電容量と総抵抗により決定され、
それぞれの値が大きい程周波数は低く設定されます。
手動での調整になりますが、周波数を変更しノイズとの同期を避ける設定も可能です。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください