Renesas Synergy™

FAQ 2000366 : 間欠動作でのタッチキー検出により、電力削減は可能ですか?

可能です。

100ms毎の間欠動作例を以下に記載します。
①100msのインターバルタイマ設定、スリープモードに移行
②100ms経過で割り込みによりスリープモード解除
③タッチ検出開始
④タッチ検出完了待ち
⑤タッチ検出完了でキー判定処理①に戻る

詳細は、Workbench6のDocument managerから「静電容量タッチ低消費電力ガイド(R01AN3191JJ0100)」をご参照ください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください