Renesas Synergy™

FAQ 2000391 : First Step Guideにおいて設定できる制限抵抗の最小値が200Ωだが、100Ωを使用したい場合はどうすれば良いですか?

200Ωを選択ください。
弊社の評価において、
200Ω以下の抵抗値ではタッチ調整パラメータへの影響が少ないことが分かっています。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください