Renesas Synergy™

FAQ 2000398 : 評価キットのサンプルコードについて記載されているドキュメントはありますか?

評価キットのサンプルコードについて記載してあるドキュメントはございませんが、
自己容量方式及び相互容量方式のタッチ計測のソフトウェア
について記載しているアプリケーションノートがございます。
Workbench6のDocument managerから「CTSU 自己容量方式タッチ計測(R30AN0216JJ0102)」
及び「CTSU 相互容量方式タッチ計測(R30AN0217JJ0102)」をご参照ください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください