Renesas Synergy™

FAQ 2000402 : IO driver outputの周波数を変更した時の、懸念点はありますか?

IO driver outputの周波数は、制限抵抗を経由して、各電極配線の総容量を十分に
充電/放電できる周波数に設定する必要があります。
Workbench6では、各電極配線の総容量を見積もり、
制限抵抗値に従った周波数を自動的に設定しています。
周波数を変更すると充放電が満足に行われなくなり、感度劣化に繋がる恐れがあります。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください