Renesas Synergy™

FAQ 2000404 : r_mpc.cのinitial_port_set()関数において、 タッチ用のポート設定が出力に設定されているのは何故ですか?

r_mpc.cのinitial_port_set()関数では、タッチ機能の使用有無関わらずノイズ対策として
Low出力設定としています。
ユーザで出力レベルを変更していただくことは可能です。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください