Renesas Synergy™

FAQ 2000414 : 電極にしばらく触れていると、急にOFF判定となるのは何故ですか?

連続タッチ期間を設定されておりませんか?
連続タッチ期間として設定された値だけON判定となると、
ドリフト補正処理を実行するようになっております。
連続タッチ期間を解除したい場合、Tuning WindowのParametersタブから、
Continual touch limiterのEnableをFalseに設定してください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください