Renesas Synergy™

FAQ 2000417 : 電極から指を離してからOFFとなるまでに時間がかかるのは何故ですか?

連続一致非タッチ判断回数が多く設定されておりませんか?
連続一致非タッチ回数として設定されている回数分、OFFとなってからOFF判定となります。
Tuning WindowのParametersタブから、Response delay time to non-touchのDelay timeの値を
小さくしてみてください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください