Renesas Synergy™

FAQ 2000421 : First step guide – 「ターゲットボードの起動」が操作を受け付けない場合があります。考えられる原因を教えてください。

First step guide-「統合開発環境選択」にて
e2 studioとエミュレータの使用を選択した場合に発生します。
選択したマイコンの型番とターゲットボードのマイコンの型番が一致しない、
またはターゲットボードへの電源供給設定が適切に設定されていないときに
「ターゲットボード起動」で「ファームウェアのダウンロード完了」が点滅を繰り返して
処理が終わらず、First step guideを操作できなくなる場合があります。
その際はe2 studioを終了させてください。
その後、ターゲットボードのマイコン型番および電源供給設定を確認した上で
First step guideを再度実行してください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください