Renesas Synergy™

FAQ 2000423 : First step guideの統合開発環境選択で[CS+とエミュレータを使用する]が表示されません。考えられる原因を教えてください。

CS+が正しくインストールされていないことが考えられます。
以下のIED、コンパイラ等をインストールしてください。
 CS+ V3.00.00以上
 CS+ for CC V3.00.00以上
 CS+ for CA, CX V3.00.00 以上
 CS+ Utility V3.00.00 以上
※タッチセンサマイコン向けIDE、コンパイラ、デバイス依存情報はご利用のタッチセンサマイコンに対応する最新版をインストールしてください。
なお、Workbench6が対応するタッチセンサマイコンの動作確認済みのコンパイラに関してはWorkbench6のユーザーズマニュアル [6.2サポートコンパイラ]を参照してください。
Microsoft Visual C++ 2012RunTime Library (32-bit)
(PCのOSが64-bit版であっても、32-bit向けのランタイムライブラリをインストールして下さい。)
Microsoft .NET framework4以上

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください