Renesas Synergy™

FAQ 2000364 : 設置(使用)環境等による影響ありますか?(金属部に固定した場合/ガラス部に固定した場合/手に持った場合 など)

金属部に固定した場合、タッチ電極や配線と金属部との距離によっては寄生容量が増加し
タッチ感度に影響する場合がございます。

ガラスは特に影響はございません。

手に持った場合では、グリップ部分とタッチ電極や配線との距離によっては、
人体との間で発生する容量により誤反応する可能性がございます。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください